搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建电机列表
创建用电机对象填充的列表框。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
数据控件
列表框
。
将光标悬停在列表框上,选择
并输入
MotorListBox
。
在
属性
中,在
模型
和
ProjectName
模型
MotorObjects
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发电机管理配置板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。