搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建电机值小组件实例
从电机值小组件类型创建电机值小组件实例。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
MotorValuesWidget
。
在
属性
中,在
Motor
和
ProjectName
UI
MainWindow (type)
MotorListBox
选定条目 (Pointer)
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发电机管理配置板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。