配置项目的密码策略

配置项目节点的属性,以便在运行时为应用程序的用户配置密码策略。
密码策略属性指定密码长度、期限和历史记录。配置属性或动态链接到属性,以便在运行时更改密码:
  1. 项目视图
    中,选择根节点。
  2. 属性
    中,展开
    密码策略
    ,并指定:
    • 最长密码期限
      。最多经过多少天后,用户必须更改其密码。
    • 强制执行密码历史
      。先前密码的使用策略。输入 1 将不允许使用先前的密码,输入 0 将允许使用先前的密码。如果输入大于 1 的数字,则用户重用密码的次数不得超过该值所表示的次数。
    • 最短密码期限
      。最短经过多少天后,用户必须更改其密码。
    • 最短密码长度
      。密码必须包含的最小字符数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈