搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
添加“工作站连接状态”小组件
添加“工作站连接状态”小组件以监测控制器连接状态。
先决条件
配置通信驱动程序
。
添加“工作站连接状态”小组件
从主工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Station Connection Status
。
在
组件
下,将
工作站连接状态
拖到
MainWindow (type)
或在
项目视图
中拖动其他 UI 容器。
在
属性
中,在
工作站
与要监测的通信驱动程序工作站之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在运行时,该小组件会显示以下 LED 状态指示器:
绿色 LED
。已连接到控制器。
红色 LED
。已与控制器断开连接。
通信驱动程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。