UI 控件的运行时通信错误
在运行时,当图形元素无法写入或显示标签值时,会以红色显示
类型视图
中的 UI 控件
的轮廓。当不存在与控制器的有效可编程或物理连接,或者动态链接中的标签在控制器中不存在时,将显示红色轮廓。红色轮廓指示图形元素出错。
对于有错误的 UI 控件,会以红色显示其轮廓,而且可能会显示一个红色 X 号。在运行时出错的示例文本框可能显示为:![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/ControlErrorX.png/_jcr_content/renditions/original)
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/ControlErrorX.png/_jcr_content/renditions/original)
对于包含其他内容(如导航元素)的控件,只有无效标签的轮廓才以红色显示:![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/ControlErrorX2.png/_jcr_content/renditions/original)
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/ControlErrorX2.png/_jcr_content/renditions/original)
对于显示此错误的图形元素,解析与控制器的连接并验证标签在控制器中是否存在。
提醒事项:
如果发生标签写入失败(例如在向安全标签写入时),则所有引用该标签的控件都会短暂地显示预期的错误消息。该错误在标签上显示,而不是仅在试图写入标签的控件上显示。
提供反馈