SELECT 子句
SELECT
语句支持 ALL
和 DISTINCT
集合量词。不能使用 CASE
和 WHEN
表达式。- FROM小贴士:对于FROM子句和IN谓词可以使用子查询。该FROM子句是必需项,其他子句为可选项。子句必须采用以下顺序:FROM、WHERE、GROUP、HAVING、ORDER、LIMIT。
- JOIN
- AS小贴士: 表和列的别名支持常规标识符和分隔标识符。
- WHERE
- GROUP BY
- ORDER BY
- 设置各种函数,包括:COUNT、MAX、MIN、AVG和SUM。
- HAVING
- LIMIT小贴士:使用LIMIT OFFSET变量来限制记录个数。偏移量是可选的,其默认值为0。例如,SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10返回从记录编号 10 开始的 1000 条记录。
示例
以下是
SELECT
子句的示例:SELECT *, FROM Table1
SELECT *, Timestamp AS T FROM Table1
SELECT Column1 FROM Table1
SELECT *, 10 FROM Table1
SELECT 10, * FROM Table1
SELECT *, 'text value' FROM Table1
SELECT COUNT(*) FROM Table1
SELECT DISTINCT Column1 FROM Table1
提供反馈