- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
CREATE 子句
CREATE
语句对 TABLE
和 INDEX
提供部分支持。示例
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
提供反馈