通过拖动源来创建动态链接
通过将源从
项目视图
拖到要为其设置动态链接的属性值上来创建动态链接。- 在项目视图中,选择一个包含要通过动态链接设置的属性的变量。
- 将节点或变量拖到下列任一位置上:
- 属性。将节点拖到属性值上。属性中会显示对节点或变量的引用。
- 图形对象。将变量拖到编辑器中的图形对象上。拖动节点会创建一个指向最适合的图形对象属性的动态链接。例如,将变量拖到文本框上可创建一个指向文本属性的链接并显示该值。
属性中会显示对所选节点或变量的引用。在属性前面显示的
表示该属性包含动态链接。
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/changedynamiclinkblue.png/_jcr_content/renditions/original)
小贴士:
如果动态链接在设计时未解析,动态链接的前面会显示
。在运行时可能会解析指向 Windows 别名的动态链接。如果由于链接属性不再存在或已被移动而导致动态链接断开,链接的前面会显示
。
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/UnresolvedDynamicLinkBlue.png/_jcr_content/renditions/original)
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/BrokenDynamicLinkRed.png)
提供反馈