创建标签
创建以针对登录用户的区域设置调整的格式显示温度的标签。
- 创建标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入TemperatureLabel。
- 创建标签变量:
- 在属性的顶部,依次选择和模拟量变量。
- 使用在模拟量变量1属性和实际模拟量变量1变量之间创建复杂动态链接。
- DynamicLink
- 使用字符串格式器在文本和模拟量变量1之间创建复杂动态链接:
提供反馈