编辑动态链接
编辑动态链接,以更改源变量或解析已断开或未解析的链接。插入占位符(如 {0}),使链接成为动态链接。在属性中,断开的链接会显示为
,而未解决的链接会显示为
。未解析的动态链接在设计时无法解析,但在运行时(例如,当设置通过面板加载器的动态链接时)有效。
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/BrokenDynamicLinkRed.png/_jcr_content/renditions/original)
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/UnresolvedDynamicLinkBlue.png)
要编辑动态链接,可以手动编辑该链接并选择新源,也可以将新源拖到
属性
中的动态链接上。- 要手动编辑动态链接,请执行以下操作:
- 在属性中,将光标悬停在动态链接上,然后选择。
- 编辑路径,然后按。Enter小贴士: 您可以编辑别名索引。
- 要通过选择新源来编辑动态链接,请执行以下操作:
- 在属性中带有动态链接的属性中,选择属性中的链接或选择。更改动态链接
- 在动态链接浏览器中,选择一个节点来充当值属性的源。
- (可选)在属性中,选择要应用于所选节点的 OPC UA 属性。例如,选择BrowseName、值或DisplayName。
- (可选)在格式中,选择要应用于所选变量的格式。
- (可选)在数组索引中,选择所选变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。
- 在位索引中,选择用于访问所选变量的指定位的索引。
- (可选)要创建复杂动态链接,请选择高级。提醒事项: 有关更多信息,请参见创建复杂动态链接。
- 选择选择。
- 要通过拖动新源来编辑动态链接,请将新源拖到属性中的现有动态链接上。
- 要还原已为其选择了相应变量的动态链接,请右键单击属性值,然后选择还原链接。
提供反馈