为对象创建方法

为要在运行时执行的对象创建方法。为添加到
项目视图
的运行时 NetLogic 创建方法。
  1. 项目视图
    中,选择对象节点。
  2. 选择
    Add
    并选择
    运行时 NetLogic
    运行时 NetLogic#
    将出现在
    项目视图
    中。
  3. 右键单击
    运行时Netlogic
    ,然后选择
    新建
    方法
    NetLogic
    将在编辑器中打开,其中包括已添加的代码:
    [ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
  4. (可选)在 C# 中对方法进行重命名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈