搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
图形对象
可以使用预定义的图形对象向
FactoryTalk Optix 应用程序
中添加可视组件。使用画面引擎可在运行时显示不同视区上的 UI。
FactoryTalk Optix Studio
包括在可视编辑器中添加和排列的预定义图形对象。请参见
预定义的图形对象
和
编辑器
。
在
项目视图
和编辑器中,创建、复制、编辑和设置图形对象实例和图形对象类型的属性。请参见
管理图形对象
和
图形对象布局
。
要查看示例应用程序,请完成
图形对象教程
。
创建项目
编辑器
预定义的图形对象
管理图形对象
图形对象布局
图形对象教程
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。