通用属性

UI 对象的可用属性取决于所选对象。
提醒事项:
对于任何具有非特定数字值的属性,“自动”值等于 -1。如果在属性中双击“自动”,则会显示 -1。如果在属性中输入 -1,则该值将显示“自动”。 
属性
说明
名称
对象的名称。
字符串值。
类型
对象的类型。
不可编辑的值。

外观

属性
说明
可见
对象在运行时的可见性
  • 真。运行时可见。
  • 假。运行时不可见。
已启用
对象是否允许用户在运行时进行交互
  • 真。允许在运行时进行交互。
  • 假。禁止在运行时进行交互。
不透明度
对象的透明度
从 0 到 100 的数字值,0 表示对象透明。
闪烁
允许对象周期性闪烁,在对象不可见时被忽略
  • 真。对象在可见时周期性闪烁。
  • 假。对象在可见时不进行周期性闪烁。
旋转
对象绕中心点旋转
数值。正值表示顺时针旋转,以度为单位。
边框颜色
对象边框的颜色
为所链接的标签选择或输入的任何颜色。
填充颜色
对象的填充颜色
为所链接的标签选择或输入的任何颜色。
边框粗细
对象边框的粗细(以像素为单位)
数值。
圆角半径
矩形角的曲率(以像素为单位)
数值。
点击可视
用户是否可以选择在运行时执行事件方法的对象
  • 真。用户可以选择用于执行事件方法的对象。
  • 假。用户无法选择用于执行事件方法的对象。底层对象将接受用户的选择。
移动对象
确定对象或祖先对象在运行时是否可移动。
  • 无。在运行时,对象不会随着拖动而移动。
  • 自己。在运行时,对象会随着拖动而移动。
  • <AncestorObject>
    。在运行时,祖先对象和后代对象会随着拖动可移动对象而移动。

大小和布局

属性
说明
水平对齐
在窗口中水平对齐所选对象
  • 居中
  • 拉伸
垂直对齐
在窗口中垂直对齐所选对象
  • 居中
  • 拉伸
宽度
对象的宽度
以像素为单位的数值
高度
对象的高度
以像素为单位的数值
左边距
窗口左边缘和对象左边缘之间的距离(以像素为单位)
数值
上边距
窗口顶部和对象顶部之间的距离(以像素为单位)
数值
右边距
窗口右边缘和对象右边缘之间的距离(以像素为单位)
数值
下边距
窗口底部和对象底部之间的距离(以像素为单位)
数值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈