标签

标签

显示对项进行描述的文本。

使用案例

显示静态或动态文本。例如,实时显示变量值或显示当前登录用户的名称。
小贴士: 要显示动态文本,可在
文本
属性和变量之间创建动态链接。使用字符串格式器自定义显示的变量值。

示例

Screen shot showing examples of a bold label and a regular label
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈