配置下拉按钮

通过将
下拉按钮
对象与容器对象类型相链接来配置下拉按钮对象。
  1. 项目视图
    中,创建选择下拉按钮时要显示的容器对象类型。
    有关更多信息,请参见创建图形对象类型
    例如,创建面板类型。
  2. 项目视图
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    容器
    下拉按钮
  3. 属性
    中,在
    面板
    属性和容器对象类型之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈