配置垂直布局

要配置水平布局,请添加水平布局对象和子对象,然后调整属性。
  1. 项目视图
    中,右键单击包含垂直布局对象的节点,然后选择
    新建
    容器
    垂直布局
  2. 在垂直布局下添加或移动子图形对象。
    有关如何移动图形对象的更多信息,请参见移动节点
    例如,在垂直布局下添加按钮以创建一排按钮。请参见按钮
    子对象逐个分布在一列中。
  3. (可选)在
    属性
    中,设置如何分布子图形对象:
    • 内容对齐
      • 顶部对齐
        。将子对象锚定到垂直布局的顶部。
      • 居中
        。将子对象锚定到垂直布局的中心。
      • 底部对齐
        。将子对象锚定到垂直布局的底部。
    • 换行
      。如果在垂直布局高度内容纳不了子对象,则换行。
      换行设置为真
      换行设置为假
    • 水平间隙
      。垂直布局的各列换行子对象之间存在水平空间。
    • 垂直间隙
      。水平布局的子对象之间存在垂直空间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈