搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
数据控件
数据控件对象用于在应用程序界面中显示数据。从项目节点或数据库获取数据。
对象
说明
组合框
在运行时从下拉列表中选择条目。
列表框
在运行时从列表框中选择条目。
数据网格
在表中显示数据。
趋势
显示趋势,这些趋势显示从一个或多个变量中实时记录或读取的值。
XY 图表
显示图形中二维变量的值。
饼图
以饼图形式显示数据。
柱状图
以条形图形式显示数据。
预定义的图形对象
组合框
列表框
数据网格
趋势
XY 图表
饼图
柱状图
迷你图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。