搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
添加多边形笔
添加多边形笔,以显示数组变量值之间的距离。
先决条件
配置 XY 图表
。
添加多边形笔
在
项目视图
中,选择或创建 Number 数据类型的数组变量。
有关更多信息,请参见
变量
。
例如,创建 Number[2,3] 数据类型的变量。
在
项目视图
中,选择或创建
XY图表
对象。
在
属性
中,选择
笔
旁边的
,然后选择
多边形线笔
。
在
点数组
和数组变量之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
XY 图表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。