搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
高级 SVG 图像
使用此对象可以显示 SVG Tiny 1.2 图像,并在设计时或运行时更改各个图像部分的属性。
应用程序示例 - 禁用的报警
应用程序示例 - 启用的报警
使用案例
静态或动态修改 SVG 图像的一部分或全部。例如,可以通过突出显示给定硬件组件表示形式来指示硬件部件故障。
绘图
添加高级 SVG 图像
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。