绘图工具

使用绘图工具可以创建要在运行时显示的自定义对象。
使用绘图工具可以绘制自由格式对象和一维对象,其中包括:
  • 矩形和方形
  • 椭圆和圆
  • 直线
  • 折线和多边形
默认情况下,每个绘图对象都具有一个
MouseDown 事件
和一个
MouseUp 事件
,您可以向绘图对象中添加方法。
为了防止在绘制时绘图与网格对齐,可以在
网格设置
中,取消选中
网格线对齐
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈