向项目应用全局样式

FactoryTalk Optix 应用程序
选择要在运行时显示的样式表。
先决条件
  1. 要向项目应用全局样式
  2. 项目视图
    中,选择
    NativePresentationEngine
    WebPresentationEngine
  3. 属性
    样式表
    中,选择样式表值后面的下拉箭头,然后选择要应用的样式表。
项目使用所选样式表中的
全局样式
属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈