搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建样式表
根据标准模板创建的每个项目都包含一个样式表。可以为项目创建其他样式表。
小贴士:
无需从头开始创建自己的样式表,您可以添加预定义样式表。请参见
添加预定义样式表
。例如,可以添加深色样式表。
在
项目视图
中,右键单击
UI
,然后选择
新建
样式表
。
样式表
#
将出现在
项目视图
中。
(可选)将鼠标悬停在
样式表
#
上,选择
,然后输入样式表的新名称。
配置样式表
样式表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。