创建用于控制当前值的元素
创建用于显示和编辑当前值的仪表和其他界面元素。
- 创建当前值标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWIndow (Type),然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入CurrentValueLabel。
- 在属性中将文本设置为Current Value。
- 创建值仪表:
- 创建值标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWIndow (Type),然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入:ValueLabel。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建值数字调整框:
- 在项目视图中,右键单击MainWIndow (Type),然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入:ValueSpinBox。
- 在属性中,在值和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建值文本框:
- 在项目视图中,右键单击MainWIndow (Type),然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入:ValueTextBox。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈