创建报警触发器
创建用于触发 ConveyorChassisMalfunction 报警的开关。
- 创建用于触发报警的开关:
- 在项目视图窗格中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在开关上,选择并输入TriggerConveyorChassisMalfunctionAlarm。
- 在属性中,在活动和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建触发器标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入TriggerAlarmLabel。
- 在属性中,将文本设置为Trigger the conveyor chassis malfunction alarm:。
提供反馈