创建 Kiln 对象
对象属性将用于自动生成界面元素。
- 创建 Kiln 对象:
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入Kiln。
- 创建五个 Kiln 变量:
- 在属性中,通过在顶部选择并选择变量创建五个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择并输入以下内容:
- Address
- Enabled
- Image
- SetPoint
- Temperature
- 配置电机变量类型:小贴士: 图形对象是根据变量类型创建的。
- 选择Address旁边的Int32,然后选择String。
- 选择Enabled旁边的Int32,然后选择Boolean。
- 选择Image旁边的Int32,然后选择ResourceUri。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 选择Temperature旁边的Int32,然后选择Float。
- 设置 Kiln 变量值:
- 将Address变量值设置为192.168.0.1。
- 将Image变量值设置为%PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg。
- 将SetPoint变量值设置为100。
- 将Temperature变量值设置为27.3。
提供反馈