向项目添加小组件

您可以将预先配置的小组件添加到项目中。小组件可用于在运行时配置 FactoryTalk Optix 应用程序,配置运行应用程序的设备,以及显示有关设备的信息。
提醒事项: 默认情况下,
OptixPanel
项目的
项目视图
中包含
日期和时间
设备
网络
FT Remote Access
小组件。
  1. 从主工具栏中,选择
  2. 中,选择
    Widgets
  3. 选择要添加到项目的小组件。
  4. 完成
    组件
    下面的指令,以向项目中添加小组件。
  5. 添加小组件后,在
    中选择
    关闭
小组件将出现在
项目视图
中。
小贴士: 如果添加的小组件包含与项目中现有节点同名的节点,则动态链接将重新映射到项目中存在的节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈