连接到远程访问

配置对设备的远程访问以及通过
FactoryTalk Remote Access
小组件获取的远程辅助。
  1. 在设备上,打开包含 FactoryTalk Remote Access 小组件的画面。
    如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择
    设置
    ,然后选择
    FT Remote Access
    在小组件的
    连接
    选项卡上,
    FT Remote Access 运行时版本
    将显示设备上运行的版本。
  2. 要将设备连接到
    FactoryTalk Remote Access
    应用程序,请选择
    连接
  3. FT Remote Access 连接
    下,选择
    连接
    如果已将设备添加到
    FactoryTalk Remote Access
    域,则将自动连接设备。如果设备不在
    FactoryTalk Remote Access
    域中,系统將提示您在 FactoryTalk Remote Access 中添加具有所显示的设备 ID 和密码的设备。 
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈