配置运行 FactoryTalk Optix 应用程序的设备

使用“设备设置”小组件配置设备,并查看设备的产品和诊断信息。
  1. 在设备上,打开包含“设备设置”小组件的画面。
    如果使用起始页上的
    OptixPanel
    模板创建项目,则选择
    设置
    ,然后选择
    设备
  2. 选择
    配置
    以指定:
    • 禁用对应用程序和固件的更新
      。选中此选项可禁用更新,取消选中此选项可允许更新远程设备。禁用对应用程序和固件的更新后,必须选择
      重新启动
      来重新启动设备。
    • 设备名称
      。更改设备名称。更改设备名称后,必须选择
      重新启动
      来重新启动设备。
    • 应用程序名称
      。部署至远程设备的
      FactoryTalk Remote Access
      应用程序的名称。
      应用程序名称
      为只读。
  3. 选择
    产品信息
    可查看设备的只读信息:
    • 产品名称
      。设备的名称。
    • 目录编号
      。设备的目录编号。
    • OptixPanels 固件
      。设备中安装的固件的版本号。
    • 操作系统
      。所安装操作系统的版本号。
    • 系统管理器
      。所安装系统管理器的版本号。
    • FT Optix Studio
      。用于创建设备上运行的应用程序的
      FactoryTalk Optix Studio
      版本。
  4. 选择
    诊断
    可查看设备的只读信息:
    • CPU 利用率
      。设备的 CPU 利用率。
    • CPU 温度
      。设备的温度。
    • 用户内存量
      。已使用的 RAM 内存量。
    • 可用内存量
      。可用的 RAM 内存量。
    • 上次重新启动时间
      。设备上次重新启动的日期和时间。
    • 已用存储量
      。已使用的磁盘内存量。
    • 可用存储量
      。可用的磁盘内存量。
    • 上次部署时间
      。上次将
      FactoryTalk Remote Access
      部署到设备的日期和时间。
  5. 如果禁用应用程序和固件更新,或更改设备名称,则必须选择
    重新启动
    来重新启动设备并提交更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈