创建事件记录器

创建用于监测当前温度的记录器。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    记录器
    ,然后选择
    新建
    事件记录器
  2. 配置事件:
    1. 属性
      中,选择
      事件配置
      旁边的
      Add
    2. 侦听子树
      设置为
    3. 事件类型
      设置为
      AlarmConditionType
    4. 属性
      中,双击
      事件记录器1
    5. 在中间的窗格中,选择以下变量:
      • BaseEventType
        Message
      • BaseEventType
        Severity
      • BaseEventType
        Time
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AckedState
        Id
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        ConfirmedState
        Id
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AlarmConditionType
        ActiveState
        Id
    6. 在中间的窗格中,选择
      应用
  3. 数据库
    ProjectName
    数据存储
    嵌入式数据库1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈