配置加速度面板 (type)
添加用于更改面板的标签、仪表和按钮。
- 创建加速度标签:
- 在项目视图中,右键单击SpeedPanel (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入AccelerationLabel。
- 在属性中,将文本设置为Acceleration。
- 创建速度线性仪表:
- 在项目视图中,右键单击SpeedPanel (type),然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入AccelerationGauge。
- 在属性中,在值和 之间创建动态链接。
- 创建用于更改面板的按钮:
- 在项目视图中,右键单击SpeedPanel (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入ChangePanelButton。
- 在属性中,将文本设置为Change Panel。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。
- 在输入参数下面,在NewPanel和 之间创建动态链接
提供反馈