配置主面板 (type)

添加并配置默认为速度面板的面板加载器。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainPanel (type)
    ,然后选择
    新建
    容器
    面板加载器
  2. 将光标悬停在面板加载器上,选择
    Edit
    并输入
    MainPanelLoader
  3. 属性
    窗格中,在
    面板
    ProjectName
    UI
    RemotePanels
    SpeedPanel (type)
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈