配置 OPC UA 客户端
配置 OPC UA 客户端的高级属性。
先决条件
- 配置 OPC UA 客户端
- 在项目视图中,选择 OPC UA 客户端。
- 在属性中,配置 OPC UA 客户端设置。
- 事件:
- 无。不侦听事件。
- 全部。侦听所有事件。
- 报警。仅侦听报警事件。
- 启动时同步节点 ID。同步在设计时导入的 OPC UA 节点的 NodeID。将 NodeID 与 OPC UA 客户端在运行时连接到的 OPC UA 服务器上的相同节点同步。小贴士: 如果服务器的情况未知,请将启动时同步节点 ID设置为真。
- 最大数组长度。数组中的最大元素数。小贴士: 如果多个 OPC UA 客户端的最大数组长度值不同,则所有客户端均应用第一个 OPC UA 客户端的最大数组长度值。
- 服务器端点 URL。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
- 验证服务器标识:
- 真。仅当证书受信任时,才会接受此证书。
- 假。即使证书不受信任,也暂时接受此证书。
- 最低消息安全模式:
- 无。这些消息可能未签名或未加密。
- 签名。必须对消息进行签名或者签名并加密。
- 签名和加密。必须对消息进行签名并加密。
- 最低安全策略:
- 无。OPC UA 客户端不需要任何特定的安全策略。
- Basic256Sha256。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
- Aes128_Sha256_RsaOaep。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
- Aes256_Sha256_RsaPss。OPC UA 客户端需要此策略。
- 客户端证书文件。OPC UA 客户端的公共DER证书文件 (X509v3)。小贴士: 客户端证书文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/文件夹中。
- 客户端私钥文件。OPC UA 客户端的PEM私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。小贴士: 客户端的私钥文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/文件夹中。
- 应用程序 URI。用于全局标识应用程序实例的 URI。
- 应用程序名称。应用程序实例的可识别 ID,可能不唯一。
- 产品 URI。用于全局标识软件的 URI。
- 用户标识类型:
- 匿名。没有关于用户的信息。
- 用户/密码:
- 用户名。用户的名称。
- 密码。用户的密码。
- 证书:
- 用户证书文件。用户的公共DER证书文件 (X509v3)。小贴士: 用户的公共证书文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/文件夹中。
- 用户私钥文件。用户的PEM私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。小贴士: 用户的私钥文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/文件夹中。
提供反馈