在运行时导入节点

在运行时导入节点需要进行初始配置。
  1. 在运行时导入节点
  2. 项目视图
    中,选择 OPC UA 客户端。
  3. 属性
    中,选择
    运行时配置
    旁边的
    Add
    运行时配置
    下会出现
    运行时配置
    #
  4. 设置
    运行时配置
    #
    属性:
    • 本地目标节点
      。向其中导入关注节点及其所有子节点的设计节点。
    • 远程源节点
      。服务器信息模型中关注节点的路径,使用以
      /
      分隔的
      BrowseName
      序列表示。选择所指示节点的全部子节点。无需指示服务器根节点。
    • 内容同步模式
      • 无同步
        。禁用节点和变量值的导入。
      • 仅导入
        。导入所关注的节点,但不保留节点结构或已同步变量的值。
      • 导入和同步值
        。导入所关注的节点,且变量值保持同步。
      • 全同步
        。导入所关注的节点,且其结构和变量值保持同步。
    • 包含远程源节点
      • 。仅导入子节点。
      • 。将远程源节点和子节点中指示的节点都导入。
    • 启用事件同步
      。在
      本地目标节点
      中指示的 OPC UA 客户端节点中,显示由“远程源节点”中指示的服务器节点生成的事件。
    • 事件类型
      。由“远程源节点”中指示的服务器节点生成的事件中的关注事件类型,以及显示在
      本地目标节点
      中所指示的 OPC UA 客户端节点中的事件类型。
      小贴士: 选择
      添加动态链接
      并在
      类型
      EventTypes
      中选择事件类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈