从 NodeSet 导入节点
从 NodeSet
XML
文件导入所有节点。
小贴士:
从 NodeSet 导入节点,以从 NodeSet 文件中定义的
OPC UA 配套规范
导入所有节点。有关更多信息,请参见OPC UA 配套规范。先决条件
获取一个包含要导入的 NodeSet 的
XML
文件。- 从 NodeSet 导入节点
- 在项目视图中,右键单击模型文件夹或其任何子文件夹,然后选择 。
- 选择包含要导入的 NodeSet 的XML。
导入的节点会出现在该文件夹中。
提供反馈