显示信息模型图
以图形格式可视化
FactoryTalk Optix
项目的信息模型。
小贴士:
有关项目信息模型的更多信息,请参见信息模型。
先决条件
安装可显示
DGML
图形的应用程序,如带有 DGML 编辑器组件的 Microsoft Visual Studio。
小贴士:
有关
DGML
文件的更多信息,请参见有向图标记语言 (Directed Graph Markup Language, DGML) 参考 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn。- 显示信息模型图
- 执行以下任一操作:
- 在属性中,右键单击该属性。
- 在项目视图中,右键单击项目节点。
- 选择模型分析,然后选择:
- 信息模型图 (仅限项目)。仅可视化与用户项目相关的节点、类型和引用。
- 信息模型图 (忽略 OPCUA/核心命名空间)。可视化用户项目和FTOptix模块命名空间(OPC-UA 和核心命名空间除外)的节点、类型和引用。
- 信息模型图。可视化任何命名空间的所有节点、类型和引用。
信息模型图示例
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-0/_images/info_model_graph.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈