搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建类型对象
创建对象类型时,从中创建类型的原始对象将成为新类型的实例。
从
项目视图
中,将对象拖到
类型视图
中的一个文件夹中。
(可选)在
属性
中,选择
,选择
显示名称
,然后输入显示名称。
(可选)在
属性
中,选择
,选择
说明
,然后输入说明。
新对象类型将出现在
类型视图
和
项目视图
中。
将光标悬停在工具提示上会出现显示名称和说明。
对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。