创建项目

项目包含构成
FactoryTalk Optix 应用程序
的元素。用户可以创建本地项目,也可以从远程位置创建项目。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目
    起始页将打开。
  2. 选择
    新建
  3. 要创建包含默认窗口和已配置类别的本地项目,请在
    项目视图
    中选择项目类型:。
    • 默认
      。在
      项目视图
      中创建具有所有类别和主窗口的项目。
    • OptixPanel
      。在
      项目视图
      中创建具有所有类别和主窗口的项目,此外还要包含:
      • 带有预配置
        FT Remote Access
        小组件的
        系统
        对象,用于请求对 FactoryTalk Remote Access 服务器的访问以及 FactoryTalk Remote Access 应用程序的辅助。
      • 包含
        网络设置
        设备设置
        日期和时间
        以及
        加载应用程序
        小组件的
        SettingsWidgets
        文件夹。
      • 一个主窗口,用于显示并允许您在运行时导航默认小组件,并将您自己的内容放置在窗口的主页上。
      • 小组件的自动语言切换功能。
      • 已启用的虚拟键盘
    要创建不含默认内容的空白项目,请在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中选择
    高级模式
    ,然后重新启动
    FactoryTalk Optix Studio
    ,以在“开始”页面上选择
    空白
    。请参见设置选项
  4. 名称
    中,键入项目的名称。
  5. 位置
    中,键入项目的路径。
    默认位置是
    C:\Users\
    UserName
    \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
    。选择
    浏览文件
    可浏览其他位置。
  6. (可选)选择
    使用版本控制
    启用版本控制后,可以将项目状态备份到本地存储库,并将本地更改推送到远程存储库。
  7. (可选)选择
    加密机密信息
    以对项目密码、具有数据类型
    Password
    的自定义对象和表示项目信息模型的
    YAML
    文件进行加密。
    要启用
    加密机密信息
    选项,请登录到
    FactoryTalk Hub
    。有关更多信息,请参见项目机密信息加密
  8. 创建项目时,请在
    设置主窗口大小
    下指定主窗口的宽度和高度。接受默认的
    自定义
    窗口大小,为新的自定义窗口大小输入新的
    宽度
    高度
    ,或者选择预配置窗口大小或 OptixPanel(如果要创建 OptixPanel 项目)。
    自定义窗口的默认大小为 400 x 400 像素。
  9. 选择
    创建
  10. (可选)要从远程位置创建项目,请执行以下操作:
    1. 选择
      远程
    2. 远程 URL
      中,输入由系统管理员提供的远程存储库的 URL,以指定要打开的远程项目。
    3. 位置
      中,输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。
    4. 选择
      打开
      如果已登录
      FactoryTalk Optix
      ,则不必知道
      远程 URL
      位置
      创建新项目
      会自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有远程项目。
      正在从远程打开项目
      将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix
的新实例中打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈