保存项目

保存项目以保存进度。可以将项目存储在本地、版本控制存储库、网络驱动器或可移动驱动器中。
  • 通过以下三种方式之一保存项目:
  • 在工具栏中,选择
    保存
    项目将保存到从中打开该项目的位置。
  • 在工具栏中,选择
    保存
    另存为
    ,然后在
    项目另存为
    中,填写:
    1. 名称
      。输入项目的新名称。
    2. 位置
      。键入要将项目保存到的路径。选择并浏览文件夹以导航到所需位置。
    3. (可选)
      使用版本控制
      。选中此选项将跟踪对项目进行的更改并将项目存储在 Git 存储库中。
  • 在工具栏中,选择
    保存
    保存并提交
    将保存项目并将其提交到本地版本控制存储库中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈