自定义标准计量单位

所显示数据的计量系统由会话区域设置确定。例如,具有 en-US 区域设置的会话以华氏度为单位显示温度。
在项目级别自定义计量单位,以便对每个所需数量使用不同的计量系统。例如,从传感器中导入以自定义格式配置的数据,但在运行时以摄氏为单位显示值。要自定义计量单位,在
计量系统映射
中对测量值进行映射。
  1. 项目视图
    中,选择项目的根节点。
  2. 属性
    中,选择
    计量系统映射
    后面的
    Editor
    用计量系统编辑器编辑
  3. MeasurementSystemMap
    (在画面中心打开)的标题栏中,选择
    Add
    。在映射表中将出现一个新行。
  4. 列中,选择所关注的输入量,或者选择来自传感器的值。所选计量单位将转换为剩余三列中不同区域设置的等效数量。
  5. 国际单位制
    美国惯用计量系统
    英制单位
    列中,选择所需的目标计量单位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈