显示变量

将图形对象的属性绑定到预定义的
显示
变量,以配置 HMI 设备的画面。例如,通过与
亮度
变量绑定,可指定 HMI 设备显示屏的亮度级别。要与变量绑定,请参见创建动态链接
动态链接浏览器的
显示
类别中显示与 HMI 设备画面相关的变量。
显示变量
变量
类型
定义
读取或写入
需要重新启动
亮度
UInt32
显示 HMI 设备画面的亮度 (1-10)
读取/写入
不需要重新启动
垂直分辨率
UInt32
HMI 设备显示屏的垂直分辨率 (像素)
只读
不需要重新启动
水平分辨率
UInt32
HMI 设备显示屏的水平分辨率 (像素)
只读
不需要重新启动
缩放
UInt32
显示的缩放级别 (50-200)
读取/写入
需要重新启动
方向
UInt32
显示方向:
1 = 横向
2 = 纵向
3 = 纵向翻转
读取/写入
需要重新启动
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈