从 CSV 文件导入已翻译的字符串

导入已翻译的字符串后,当前项目的本地化字典中不需要再创建和翻译字符串。从 CSV 文件导入已翻译的字符串以填充翻译表。
先决条件
CSV 文件必须符合某些规范:
  • 每个键及其相关翻译必须位于一个新行中。
  • 在每一行中,用双引号将键及其相关翻译引起来,并使用逗号分隔不同的键及其相关翻译。例如:"Key1", "Traduzione", "Translation"。可以使用其他分隔符。
  • 第一行必须为标头。例如:"Key", "it-IT", "en-US"。
要导入已翻译的字符串,请使用模板库中可用的预定义 NetLogic。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
  2. 模板库
    中,选择
    Scripts
  3. 组件
    中,将
    翻译导入器和导出器
    拖到项目节点或
    翻译
    文件夹中。
  4. 模板库
    中,选择
    关闭
  5. 在选择了
    导入和导出翻译
    时,在
    属性
    中的
    CSVPath
    中,浏览到所需的 .CSV 文件以选择它。
  6. CharacterSeperator
    中,选择分隔符。
  7. 项目视图
    中,右键单击
    导入和导出翻译
    ,然后选择
    执行 ImportTranslations
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈