添加组
组用来确定系统的组织。例如,系统可能具有填充和包装组。
- 在主工具栏中,选择,然后选择打开配置板页面管理用户和组。
- 在配置板页面的组下面,选择添加。
- 在添加组的名称下面,输入组的名称。
- (可选)如果已创建用户,请在向组分配用户下,选择要分配给组的用户。
- (可选)如果已创建角色,请在向用户分配角色下,选择要分配给组的角色。
- 选择添加。小贴士: 要在项目视图中创建组,在安全下面右键单击组,或者选择要向其中添加子组的组,然后选择 。
新组将显示在配置板页面和
项目视图
中。提供反馈