添加角色
角色确定用户在系统中的责任。例如,系统可以具有工程和监督角色。
- 在主工具栏中,选择,然后选择打开配置板页面管理用户和组。
- 在配置板页面的角色下,选择添加。
- 在添加角色的名称下,输入角色的名称。
- (可选)如果已创建用户,请在向角色分配用户下,选择要分配给角色的用户。
- (可选)如果已创建组,请在向角色分配组下,选择要分配给角色的组。
- 选择添加。小贴士: 要在项目视图中创建角色,请在安全下右键单击角色,然后选择 。
新角色将显示在配置板页面和
项目视图
中。提供反馈