删除用户

删除用户后,该用户将不再是项目的用户。
将用户从配置板页面或
项目视图
中删除。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
  2. 在配置板页面的
    用户
    下面,选择要删除的用户。
  3. 选择
    删除
    小贴士: 您还可以从
    管理用户和组
    项目视图
    中右键单击要删除的用户,然后选择
    删除
该用户将从配置板页面和
项目视图
中移除。如果已将该用户分配到某个组,则该用户将不再显示为该组的成员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈