将所做的更改推送到远程存储库

将所做的更改推送到远程存储库,以将项目备份到本地计算机以外的其他位置并为项目提供版本控制。推送到远程存储库的更改可供处理项目的其他人员使用。
当存在要推送的更改时,状态栏中将出现“本地更改可供推送”消息,
推送到远程
图标会显示蓝色数字以及要推送的提交数量。
重要提示: 将所做的更改推送到远程存储库时,项目必须已同步,否则系统将提示您从远程存储库中拉取更改并解决冲突。当存在要拉取的更改时,状态栏中将出现“本地和远程更改可供推送和拉取”消息,
从远程拉取
会显示蓝色数字以及要拉取的提交数量。 
  1. 从打开的项目中,选择
    推送到远程
    如果您不具备
    FactoryTalk Optix Studio
    用户标识,您无权将所做的更改推送到远程存储库。
    推送到远程
    会显示“尚未配置标识”。选择
    配置提供商标识
    ,如需配置标识,请参见设置选项
  2. (可选)如果对本地项目启用了版本控制,您是第一次从本地项目推送更改,并且远程存储库尚未与项目相关联,则在
    推送到远程
    中配置远程存储库:
    1. 标识
      。选择您的标识。这可以是您的
      GitLab®
      GitHub®
      标识。
    2. 所有者/组
      。选择存储库的所有者或组。这可以是您的标识或您所属的组。
    3. 专用
      。选择此选项可创建只有选定所有者或组可与项目关联的专用存储库。
    4. 公共
      。选择此选项可创建其他所有者和组可与项目关联的公共存储库。
    5. URL
      。根据所选设置显示存储库的 URL。
    6. 选择
      推送到远程
      ,以新建存储库或使用现有的空存储库。
所做的更改将推送到存储库,状态栏中显示“项目已同步”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈