搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
添加或移除节点
使用 C# API 在 C# 集合中添加或移除对象。
这些 API 由 Children 通用集合提供。
小贴士:
可使用这些 API 添加或移除调用它们节点的 OPC UA 子节点。还可以针对任何
IUANode
对象调用这些 API。
C# API 参考
IUANode.Add(child)
IUANode.Remove(child)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。