InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

创建从
AnalogItemType
派生的项目模拟量变量,它包含指示的数据类型并返回相应的
IUAVariable
C# 对象。
static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
);

参数

browseName
(QualifiedName)
新变量的
BrowseName
dataTypeId
(NodeId)
新变量中包含的数据类型。
小贴士:
DataTypes
类中的节点表示数据类型。例如,
OpcUa.DataTypes.Boolean

返回

IUAVariable
与创建的项目变量相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可创建包含浮点数据类型的模拟量变量 (
MyAnalogVar
):
var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈