搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
管理动态链接
使用 C# API 在变量上设置或移除动态链接。
这些 API 由
IUAVariable
C# 类提供。
小贴士:
默认情况下,在 NetLogic 中定义的动态链接为只读,而使用
FactoryTalk Optix Studio
UI 创建的动态链接为可读写。
C# API 参考
IUAVariable.SetDynamicLink(source, mode)
IUAVariable.SetDynamicLink(source, sourceArrayIndex, mode)
IUAVariable.ResetDynamicLink()
动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。