ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

返回
ResourceURI
类型的 C# 对象,其
URIType
为包含文件相对于
ProjectFiles
文件夹的相对路径的
ProjectRelative
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

参数

path
(string)
文件相对于
ProjectFiles
文件夹的相对路径。

返回

ResourceURI
包含参数中指示的路径的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可返回包含相对路径
Text1.txt
ResourceURI
类型的 C#
projectRelativeResourceURI
对象。该对象用作 .NET
WriteAllText
API 的参数以在
ProjectFiles
文件夹中创建
Text1.txt
文本文件。
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈