搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建 OPC UA 方法
创建 OPC UA 方法,然后在外部代码编辑器中编辑其代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见
设置默认代码编辑器
。
创建 OPC UA 方法
在
项目视图
窗格中,右键单击
NetLogic
,然后选择
新建
运行时 NetLogic
。
右键单击所创建的
运行时Netlogic
,然后选择
新建
方法
。
外部代码编辑器将打开。在 NetLogic 中添加以下代码:
[ExportMethod] public void MethodName() { }
(可选)在 C# 中对方法进行重命名。
开发方法的代码。
在 C# 中定义方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。